המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What are the contact ratings of 9001KA contact blocks?
Issue:
Contact ratings of 9001KA contact blocks

Product Line:
30mm Pushbutton

Environment:
9001K/SK/KX 30mm Push Buttons

Cause:
Confirm the rating of the contact block for an application.

Resolution:
The 9001 KA contacts are rated NEMA A600. The maximum AC voltage is 600VAC and the maximum thermal current is 10 amps.
9001 KA contacts are also rated NEMA Q600. The maximum DC voltage is 600VDC and the maximum thermal current is 2.5 amps.