המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
How to convert 8501XO normally open contacts to normally closed in the field?
Issue:
8501XO conversion

Product Line:
Industrial Relays

Environment:
Type X

Cause:
N/A

Resolution:
Remove the top plate and/or adder deck and pull out the contact cartridge then turn it over.  Put the cartridge back into the cavity and install the cover/adder deck .

Green indication through the window indicates a N.O. contact and and yellow indicates N.C. contact