המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What is the contact rating of the Class 2510 Type K manual switches?
Issue:
What is the contact rating of the Class 2510 Type K manual switches?

Product Line:
2510 type K manual switches

Environment:
Products sold and used in the United States

Resolution:
The 2510 manual starters are horsepower rated.  They should not exceed 30 amps continuous current up to 600VAC.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
מוצר:
גלה עוד
מוצר: