המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What are the dimensions of the TVS2EMA12A enclosure?

Issue:
What are the dimensions of the TVS2EMA12A enclosure?

Product Line:
TVSS Units

Environment:
Maintenance

Cause:
Replacement

Resolution:

The enclosure dimensions are 14 inches in height, 12.44 inches in width, and 6 inches in depth