המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What are the dimensions of the TVS HWA SPDs?
Issue:
What are the dimensions the TVS HWA transient voltage surge suppressor?

Product Line:
Surge Protective Devices (SPDs)

Environment:
Maintenance

Cause:
Dimensions

Resolution:
See below information for the HWA dimensions.

HWA enclosure drawing and dim.