המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What is the bulletin number for the startup and receiving manual for the Altivar ATV66 drive?
Issue:
Looking for the bulletin number for the startup and receiving manual for the Altivar ATV66 drive?

Product Line:
Altivar Machines, Altivar 66

Environment:
All models

Cause:
N/A

Resolution:
The bulletin number is VD0C06S304 "Constant and Variable Torque: 1 to 400 hp, 460 V and 1 to 50 hp, 230 V Receiving, Installation and Start-Up".Start-Up Bulletin: https://www.se.com/us/en/download/document/VD0C06S304/Repair Parts Addendum: https://www.se.com/us/en/download/document/30072-450-73/

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
Altivar-66-ATV66-User-Installation-Manual.pdf [1.34 MB]
גלה עוד
סיווג:
גלה עוד
סיווג: