המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Is there a hermetically sealed contact block in the 22mm XB4 or XB5 product lines?
Issue:
What is the part number for Hermetically Sealed contact block for 22mm?

Product Line:
Push Buttons and Operator Interface

Environment:
22mm Harmony Push Buttons

Resolution:
No, we DON'T have any hermetically sealed contact blocks for 22mm. Hermetically Sealed is just available for 30mm.