המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Are barrier kits available for the 9422ATF11, 9422ATF12 or 9422ATF13 200A or 9422TG 400A switches?
Issue:
Do we have fingersafe covers for the 9422ATF11, 9422ATF12, 9422ATF13 or 9422TG Operating mechanisms?

Product Line:
Operating Mechanisms and Disconnect Switches

Environment:
9422 Disconnect Switches

Resolution:
No. Barriers are currently only available up to the 100A mechanism, 9422TE.