המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
How do you calculate the ATV312 drives efficiency?

Issue:
Efficiency calculation on ATV312

Product Line:
Altivar ATV312

Environment:
All

Cause:
Efficiency ratings for the ATV312 drives

Resolution:
KW / (KW + Watts Loss) = Efficiency at rated load.
e.g. 2000 \ (2000 + 123) = 94.7% for the ATV312HU22M2.