המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Does the Altivar ATV58 have a Profibus communication option?
Issue:
Does the Altivar ATV58 have a Profibus communication option?

Product Line:
ATV58

Environment:
All

Cause:
Profibus option

Resolution:
Yes. The Profibus communications card is part number VW3A58307U.  However, it is obsolete and there is no replacement available.