המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What is the proper application for Protectnets with protection for Digital communications?
Issue:
What is the proper application for Protectnets with protection for Digital communications?

Product Line:
PDIGITEL, PDIGTR

Environment:
N/A

Cause:
N/A

Resolution:
The PDigiTel will protect T1, ISDN, DDS and Digital Leased Line telecommunication equipment only.
It will not work on ISDN over POTS.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
מוצר:
גלה עוד
מוצר: