המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
PowerChute Network Shutdown Configuration Files Explained

Issue:
Prior to version 3.x of PowerChute Network Shutdown (PCNS), configuration data was stored in a proprietary binary file. Users found configurations difficult to implement and distribute with this method.
From version 3.x, and above PCNS has a text-based INI configuration store for PowerChute.

Product Line:
PowerChute Network Shutdown versions 3.x, 4.x

Environment:
All supported OS

Cause:
Informational

Solution:
Please review the attached config.ini file explained.pdf


שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
Config.ini file explained.pdf [320.46 KB]