המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What is the part number for the cooling fan for the ATV71HD18N4?
Issue:
Looking for the part number for the cooling fan for the ATV71HD18N4?


Product Line:
ATV71

Environment:
Cooling Fan

Cause:
n/a

Resolution:
VZ3V1205 is the heatsink fan kit.  The fan measures 3.14 inches by 1.5 inches.  This drive uses one fan kit per drive.