המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What software is used to program the Controller Inside Card?
Issue:
What software is used to program the Controller Inside Card?

Product Line:
IMC Card

Resolution:
Codesys is the software used to program the Controller Inside Card.  This software is only available after completing the training class for this card.
Contact your local drives Solutions Application Expert for assistance with Codesys software or for more information.