המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
ATS48 - runs in reverse when on a generator.

Issue:
The soft start runs the motor in reverse when in generator mode.

Product Line:
ATS48, ATS22

Environment:
All Models and serial numbers

Cause:
Motor running in reverse

Resolution:
To change the direction of the motor swap two wires feeding the soft start at the generator.