המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Where are the Trip Codes or Fault codes description listed for the ATV212 BACnet MSTP Communication Protocol?

Article available in these languages: Spanish

Issue:
Trip Codes or Fault codes descriptions for the ATV212 BACnet MSTP Communication Protocol.

Product Line:
ATV212 Altivar 212

Environment:
All

Cause:
Can not find information

Resolution:
The ATV212 Modbus manual has the Trip codes description listed. It is the same for Bacnet.
ATV212 Modbus manual part number S1A53844.