המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Overview of the Valid Addresses, Protocols, and Baud Rates for Various PowerLogic/PowerLink Devices and Interfaces

Issue
Communications information for PowerLogic device can sometimes be difficult to find and/or compile

Product Line
Powerlogic/PowerLink Devices

Environment
Documentation

Resolution
See the attached POWERLOGIC/POWERLINK TECH SUPPORT Application Tips document.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
Application_Tip-Overview_of_Addresses_Protocols,Baud_Rates_for_PowerLogic_Devices_and_Interfaces.pdf [160.03 KB]