המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Does the Sepam 1000+ Series 20, 40 or 80 use fundamental RMS or true RMS?

It is based on RMS current measurement and takes into account harmonics up to the 13th. .
© Schneider Electric 2005
Original article#3647
Public


Legacy KB System (APS) Data: RESL184068 V1.0, Originally authored by DaMi on 05/17/2007, Last Edited by DaMi on 05/17/2007
Related ranges: Sepam 1000