המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
How to time synchronize PM800 or Sepam series device with PowerLogic SCADA?

You can manually do it following the procedure as per below.

a. You must login with operator2, engineer, administrator or kernel user level.
b. Click on a device list as per below.
Device state

c. Click on Activate from Device Date/Time as per below.
Activate

d. Click on OK

Click ok