המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What are the ambient temperature requirements for power transformers to meet IEEE C57.12.00-2000?

According to the IEEE C57.12.00-2000 standard, power transformers are rated at a maximum ambient temperature of 40 degrees Celsius with the average ambient temperature not to exceed 30 degrees Celsius in any 24-hour period.