המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Which phase current is used for the ANSI 49 (Thermal Overload) thermal replica calculation?

The MiCOM relay line automatically uses the largest phase current value for the thermal replica calculation.