המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Where to set a vector shift for a P64x MiCOM relay

The vector shift is set in increments of 30 degrees and may be set in the group protection settings > system config > LV Vector Group. The vector shift is always referenced from the HV winding.