המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What Modbus function codes are supported by the M340 line of PLCs?

The following Modbus function codes are supported by the M340 PLC line:
Function Code Description

1 Read output bits
2 Read input bits
3 Read output registers
4 Read input registers
15 Write output bits
16 Write registers