המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Do Magelis terminals using Vijeo Designer supports 2 wire RS485?

Issue:
Magelis terminals using Vijeo Designer supports 2 wire RS485.

Product Line:
Vijeo Designer, XBT

Resolution:
Yes, Magelis terminals using Vijeo Designer only supports RS485 2 wire.