המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What is the value of Galvanic Insulation within TX-ports of Ethernet Connexium Switches (TCSESM family of PRODUCTS) ?

Issue
What is the value of Galvanic Insulation within TX-ports of Ethernet Connexium Switches (TCSESM)?


Product Line
Connexium TCSESM switches


Resolution
Vendor supplied specification is as follows:
Galvanic insulation is according to Ethernet standard IEEE802.3,   1500 VAC / 2250 VDC.