המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Dynamic behavior of Modbus Broadcast requests

Broadcast duration depends on the answer delay configured in the master. If we want to send broadcast very quickly we need to decrease the answer delay.
Behavior is the same on Premium / Micro and on M340