איך נוכל לעזור לך היום?

What Modbus function codes does the ETG100 support.

Issue
What Modbus function codes does the ETG100 support.

Product Line
TSXETG100

Environment
Windows 7

Resolution
The TSXETG100 gateway supports all Modbus function codes, unless IP Filtering has been enabled.

If IP filtering is enabled, the following read only function codes are supported.

1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 17, 20, 24, 43, 100


שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
גלה עוד
טווח:
  • תיעוד מוצרים
  • בורר המוצר
  • מוצרים חלופיים והחלפה
  • מרכז עזרה ויצירת קשר
  • איתור סניפי שניידר אלקטריק
  • היכן לקנות
  • הקהילה של Schneider Electric
  • משרות
  • פרופיל חברה
  • דיווח על התנהגות בלתי הולמת
  • נגישות
  • חדר חדשות
  • משקיעים
  • EcoStruxure
  • חיפוש משימה
  • בלוג
  • תנאי ההתקשרות הכלליים
  • מדיניות שמירה על פרטיות
  • הודעה על קובצי Cookie
  • תנאי שימוש
  • Change your cookie settings