המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Is there a CAD file for the Magelis HMISTU655?

Issue:
CAD files for the HMISTU655 HMI


Product Line:
HMISTU655



Resolution:
Yes, see the attached .dwg and .dxf  CAD files for the HMISTU655 HMI


שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
hmi_stu_655.dxf [3.55 MB]
hmi_stu_655.dwg [805.68 KB]