המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What is the communication cable between HMISTU655 and a Modicon Compact A120 series DB9 Modbus port?

Issue:
Communication cable between HMISTU655 and a Modicon Compact A120 series DB9 Modbus port

Product Line:
HMISTU, Vijeo Designer

Resolution:
The communications cable between the HMISTU655 and a Modicon Compact DB9 is XBTZ9710 & XBTZG939.