המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Do we offer a filler module for use in empty slots of the M340 backplane?

No, we don't offer a filler module but we do offer a cover which can be placed over the backplane connector. Its part number is BMXXEM010 and there are 5 covers included in the package.




R-82117