המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What is the default TCP port number of the native Ethernet Port on M340 BMXP342020 processor.

Product:

M340

Answer:

The proprietary TCP port number for Modbus/TCP traffic for the M340 BMXP342020 processor's native ethernet port is 502.