המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What is the replacement for the XBTGTW450?

The HMIGTW450 has been replaced by the  HMIDT542 screen + HMIG5U open box HMI.
The HMIDT542 screens mounts on the HMIG5U.  It is recommended to use Vijeo Designer V6.2
The cutout dimension and screen size are slightly different.