המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Archive function in the Schneider Electric Generic HART DTM

Issue
Archive function in the Schneider Electric Generic HART DTM will display sometimes the units as undefined.


Product Line
Unity


Environment


Resolution
In Unity pro, when using the Archive function in the Schneider Electric Generic HART DTM the units will be sometimes displayed as undefined (see attachment). To solve this issue, it's recommended to close/re-open the window or resize it.


Schneider Electric Generic HART DTM | שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
UNDEFINED_UNIT_ARCHIVE.bmp [2.83 MB]