המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
How can I update the Runtime / Firmware on a SoMachine HMI / Controller combo XBTGC?

Issue:
Upgrading the Runtime/Firmware on a SoMachine HMI / Controller combo XBTGC


Product Line:
Somachine, XBTGC


Resolution:
1) Connect the XBTZG935 USB to the XBTGC
2) Launch the Vijeo Designer Runtime Installer tool

image


3) Select XBTGC and USB and
SENDimage2