המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What is the maximum number of Security Groups and Users you are allowed to have in Vijeo Designer?

Issue
Maximum number of Security Groups

Product Line
Vijeo Designer

Resolution
Vijeo Designer 6.1 supports, for each target, a maximum of 20 security groups. Each security group supports a maximum of 100 users.