המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
How can I read a string data from OFS V3.60?

Article available in these languages: Spanish

1) The typical syntax AliasName!%MW returns the numerical value of the string.
image

2) To see the actual data in a string format you need to add the ;c at the end.
AliasName!%MemoryWord;c

M340!%MW10:4;c
image2