המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
XBTG and XBTGT: Chimical compatibility

Goals and Symptoms

XBTG and XBTGT: Chimical resistance and compatibility

Causes and Fixes

The chemical resistance of XBTGT terminals is the same than for the XBTG
XBTG chemical environment.xls
XBTG Chemical Compatibility.doc
XBTGT Chemical Compatibility.doc