המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Shift Function on LMC. This new functionnality reduces the shift due to the Encoder behavior.

Goals and Symptoms

Shift Function on LMC.
This new functionnality reduces the shift due to the Encoder behavior.
This is available since the firmware 1.2IE04.

Causes and Fixes

Please find in the attachment file a documentation which shows how to use this new functionnality of the LMC.

CoDeSys_ShiftFunction_V2.zip