המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
LXM15 MP und HP: safety datas MTTFd ,MTBF,DC and PL ?

Goals and Symptoms


LXM15 MP und HP: safety datas MTTFd ,MTBF,DC and PL ?

Causes and Fixes

MTBF (average lifetime) for the Lexium15M/HP = 290000 hours.
The other values are not available because the drive isn´t examined according the appropriately normalisations.


Legacy KB System (APS) Data: RESL202067 V1.0, Originally authored by KlWo on 04/27/2010, Last Edited by KlWo on 04/27/2010
Related ranges: Lexium 15