המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
How to calculate the minimum and maximum slave position when using AFB FlyingShear ?

Goals and Symptoms

How to calculate the minimum and maximum slave position when using AFB FlyingShear ?

Causes and Fixes

There is a program example available which contains a function block for calculating this two values. See attachment or M&D TIP database "Programming Examples".

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
2010-07-14_GetMinMaxSlavePos_FS.zip [1.36 MB]
FlyingShear_GetMinMaxSlavePosition.ppt [83 KB]