המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
TM5PCDPS Profibus module and digital outputs issues
%QX3.0 ~ %QX3.3 outputs are out of control and a TM5PCDPS Profibus module is used.
Please put %QX2.0 ~ %QX2.7 and %QX3.0 ~ %QX3.3 of DO12TE module in different POUs and different tasks. Otherwise, %QX3.0 ~ %QX3.3 will be out of control when some of %QX2.0 ~ %QX2.7 are used in same task.