המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What is the part number for the cable used with a Sy/Max 8005PR4 hand held programmer?

Issue

What is the part number for the cable used with a Sy/Max 8005PR4 hand held programmer?

Product Line

Sy/Max

Environment

Sy/Max 8005PR4 hand held programmer

Resolution

The part number for the cable for use with the 8005PR4 hand held programmer and Sy/Max Model 50 PLC is 8005LCB10.