המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Does the Model 400 SY/MAX controller support floating point math?

Issue

Does the Model 400 SY/MAX controller support floating point math?

Product Line

Sy/Max

Environment

8020SCP401

Resolution

All SY/MAX model 400 CPUs support floating point math except for the 8020SCP401. The 8020SCP401 cannot support floating point math.