המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What logic instruction can be used to check the status of my Peer Cop communications?

Issue

What logic instruction can be used to check the status of my Peer Cop communications?

Product Line

Concept

Environment

Concept

Resolution

In 984LL, MSTR function code 9 (Peer Cop Health) or in IEC, MBP_MSTR function code 9 (Peer Cop Health) can be used to check the status of Peer Cop communications for both Specific and Global Peer Cop links. For detailed instruction on the usage of these instructions, please see the help file in your programming software.