המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What is the operating temperature range for the Quantum I/O modules?

Issue

What is the operating temperature range for the Quantum I/O modules?

Product Line

Modicon Quantum

Environment

Quantum

Resolution

The operating temperature range for the Quantum I/O modules is.....0 to 60° C (32 to 140° F).