המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Does the 8020SCP311, 8020SCP312 or 8020SCP313 support any mathematic instructions?

Issue

Does the 8020SCP311, 8020SCP312 or 8020SCP313 support any mathematic instructions?

Product Line

SY/MAX

Environment

8020SCP311

Resolution

No. The 8020SCP311, 8020SCP312 and 8020SCP313 are all Standard model 300 SY/MAX controllers. They do not offer any mathematic instructions.