המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Will the TWDNOI10M3 AS-i interface support both V1 and V2 AS-i devices?

No. The TWDNOI10M3 is designed to support V2 PRODUCTS. The ability to achieve full functionality withf V1 AS-i devices is not guaranteed.


Legacy KB System (APS) Data: RESL173054 V1.0, Originally authored by on , Last Edited by on
Related ranges: Twido