המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Can I monitor a Standby unit in a Quantum Hot Standby system using SNMP?

Yes. SNMP service is active on an NOE771xx module operating in a Quantum HSBY.The last octet of the Standby address
will be offset by +1 from the Primary.. Primary address of 192.168.100.1 will result in a Standby address of 192.168.100.2