המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
STBXTS5610 Connector Pinouts

Issue

The purpose of this resolution is to document pinouts for the STBXTS5610 HE10 connector used with the STBDDO3705 16 Channel Output module.

Product Line
Advantys,STB

Resolution


connector pin details