המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Does the ProWORX 32 I/O Drawing Generator support Momentum series?

No, it doesn't support Momentum series. The ProWORX 32 I/O Drawing Generator creates CAD (Computer-Assisted Design) drawings of 800, Micro, Quantum and A120 Traffic Cop series cards. The drawings are saved in .DXF format, which is supported by most CAD programs. The ProWORX 32 Help shows detailed steps on creating, setting up and using the I/O Drawing Generator.